This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BATFET 和 ACFET 在检测电池存在且禁用 CE 时如何工作

Guru**** 2407760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250110/bq24610-how-batfet-and-acfet-act-when-detect-battery-present-and-ce-is-disabled

器件型号:BQ24610

大家好、

客户遇到了连接交流适配器和系统负载的问题。 禁用 CE。 当插入电池时、他们发现 ACFET 将关闭、从而导致系统未供电并停止工作。 因此、我想向您确认当 BQ24610检测到电池且禁用 CE 时 ACFET 和 BATFET 的作用。 非常感谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送该原理图的图片?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moyer:

    您可以参考以下原理图。 我想与您确认一下、如果禁用 CE、为什么在插入电池或取出电池时 ACFET 会关闭? 但是、如果启用 CE、它可以很好地工作。 您可以帮助您在 EVM 上检查它吗? 从理论上讲、当连接了交流适配器时、ACFET 应保持导通。   

    谢谢!

    雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruixin:

    您可以帮助检查 EVM 吗? [/报价]

    是的、我已使用 EVM 进行检查、禁用 CE 后无法重现此问题。

    我也看不到原理图设计有任何明显的问题。

    我建议客户在 BQ24610 EVM 上进行测试、要查看他们是否能够使用 EVM 使用测试设置来复制、我认为 他们使用的电路板可能存在问题。

    此致、

    克里斯安。