您好!
有几个帖子询问 BQ51050B 是否适合低充电电流(500mA)。 阅读这些文章时、问题似乎主要在于充电终止。 从数据表中可以看出、术语用于创建基准电流、该电流与内部50uA 源进行了比较。
我已经在设计中监控电池的电流、因此我想知道我是否可以在整个过程中实现可响应性并使用引脚作为输入? 我设想通过一个小电阻器(例如500R)将术语连接到 MCU 的输出引脚 、理想情况下是数字引脚、但可以模拟输出-并将该引脚保持在低电平。 然后、当 MCU 检测到充电电流低于我所需的阈值时、我会升高项。
这样可行吗?
如果是、有任何关于电压项的建议需要看到(我的逻辑是1.8V)?
谢谢你。