This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:更改 PDO 的流程图

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241924/tps25750-flow-chart-for-changing-pdo

器件型号:TPS25750

大家好、

我能否确保如何更改 PDO? 我认为流程如下。 但请告诉我建议的程序、并告知我应访问哪个寄存器以及使用的命令是什么。 (TPS25750作为从器件、MCU 作为主机)希望先建立5V 电压、然后建立9V 电压。

建立器件连接 -> INT 中断->确认 PDO 列表/CC 协商结果->如果重新设置 PD、则设置 RDO (9V)-> RDO 传输/合约建立。

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:  

    感谢您与我们联系!

    您是否在使用 TPS25750 Application Customization Tool

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:  

     你到底想在这里实现什么? 我们的 PD 控制器状态机负责从一个 PDO 切换到下一个 PDO。

    您是否只是想告知 MCU 正在签订 PD 合同?  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    要将 PDO 切换到下一个、我想知道正确的过程。 除了更改寄存器之外、是否还应采取其他操作?

    此致

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:  

    感谢您的耐心。  

    有效合约由远端器件的请求/功能以及 PD 控制器的功能决定。 PDO 的切换完全由嵌入在固件中的 PD 控制器状态机进行管理。 此处无需采取其他操作。  

    您只需要在 工具的寄存器0x32 (发送供电方能力)和0x33 (发送受电方能力)中设置供电方/受电方 PDO。 点击右侧菜单上的 Advanced Configuration 以查看这些配置寄存器。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    如果我 正确理解、则只会发生 CC 协商/协商、除非将 USBC 电缆连接到端口或重置 PD 控制器的下电上电。 因此、在保持连接时、我仍不确定灌电流 PDO 是如何切换的。 仅仅更改寄存器不会使协商再次发生。

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:  

    我不完全理解你在这里的关切。

    您能否提供您的用例示例、以便我更好地理解?

    连接 USB-C 设备后会进行 CC 协商、这意味着如果受电设备需要更多电源、它将重新协商并切换 PDO。

    该过程发生得非常快、可以使用 PD 分析仪看到。

    此致、  

    Aya