This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57:精密 EN 公式#1

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248420/tps7a57-precision-en-equation-1

器件型号:TPS7A57

精密 EN 方程1中的 VEN 是什么(第53页)? 它应该是 VIH (EN)吗

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kurt、  

    我曾和一位同事讨论过这个问题、我们以不同的方式解释了这个方程。 我已经联系了负责这一部件的系统工程师、以获得他们的意见。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    VEN 引脚在工作期间作为 EN 引脚的电压推导得出。 IH_max 和 IH_min 值  分别是 IH 的最大和最小限值。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我需要进一步澄清一下。 从您的回答中、我将 VEN 视为两种不同的可能性:

    1.) VEN = VIN  *[R (Bottom)/(R (top)+R (bottom))]  

    2.) VEN = VIH (EN)典型值或0.65V

    选项2给出了有意义的 Von 值。 选项1没有。 VEN 是上述两个选项中的一个还是第三个选项?