This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720停止充电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250660/bq25720-bq25720-stop-charging

器件型号:BQ25720

您好

并使用 BQ25720开发客户设计。 充电期间电池停止充电。

充电过程中会概率地停止、在停止充电时读取寄存器值如下。

可以看到、VINDPM 模式已进入、输入电压读回11.1V。

bq25720导致无输出的原因是什么?

如何避免停止充电?

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我注意到已触发 STAT_VDPM。 这很可能是由于输入电源受限。 请修复 VINDPM 问题、并复位 STAT_VDPM 位。 这会使充电器恢复工作。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    感谢你的帮助。

      1 μ s 这是,正常充电时的 情况、为什么 STAT_VDPM 被 sitll 触发。STATUS=2、TSHUT=0、Proc=0xB880、chg_CURR=640、DSG_CURR=0、VBUS_VOLT=15168、VBAT_VOLT=11136、VSYS_VOLT=11200、iBus_CURR=1850
    [0x12]:0x070E、[0x14]:0x0540、[0x15]:0x41A0、[0x3B]:0x09C4、[0x3C]:0x3C00、[0x3D]:0x1F40、[0x3E]:0x7100、[0x3F]:0x2800、
    [0x20]:0x8C00、[0x21]: 0xB880 、[0x22]:0x2800、[0x23]:0x9E00、[0x24]:0x0A00、[0x25]:0x2500、[0x26]:0xAFAE、[0xFE]:0x0040、
    [0xFF]:0x00E1、[0x30]:0x3300、[0x31]:0x00B7、[0x32]:0x0434、[0x33]:0x4A81、[0x34]:0x41A0、[0x35]:0xB0FF、[0x36]:0x0048、

     是因为、)电压设置过高(11.2V    。进入 VINDPM 模式、所以这是2 μ s?可以将其设置为3.2V μ s

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    1. STAT_VDPM 是一个状态位、也需要写入零来将其清除。

    2.您可以通过将最小输入电压设置为3.2V 来禁用 VINDPM。  

    此致、