您好
并使用 BQ25720开发客户设计。 充电期间电池停止充电。
充电过程中会概率地停止、在停止充电时读取寄存器值如下。
可以看到、VINDPM 模式已进入、输入电压读回11.1V。
bq25720导致无输出的原因是什么?
如何避免停止充电?
请帮助检查它。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,虎
感谢你的帮助。
1 μ s 这是,正常充电时的 情况、为什么 STAT_VDPM 被 sitll 触发。STATUS=2、TSHUT=0、Proc=0xB880、chg_CURR=640、DSG_CURR=0、VBUS_VOLT=15168、VBAT_VOLT=11136、VSYS_VOLT=11200、iBus_CURR=1850
[0x12]:0x070E、[0x14]:0x0540、[0x15]:0x41A0、[0x3B]:0x09C4、[0x3C]:0x3C00、[0x3D]:0x1F40、[0x3E]:0x7100、[0x3F]:0x2800、
[0x20]:0x8C00、[0x21]: 0xB880 、[0x22]:0x2800、[0x23]:0x9E00、[0x24]:0x0A00、[0x25]:0x2500、[0x26]:0xAFAE、[0xFE]:0x0040、
[0xFF]:0x00E1、[0x30]:0x3300、[0x31]:0x00B7、[0x32]:0x0434、[0x33]:0x4A81、[0x34]:0x41A0、[0x35]:0xB0FF、[0x36]:0x0048、
是因为、)电压设置过高(11.2V 。进入 VINDPM 模式、所以这是2 μ s?可以将其设置为3.2V μ s
正在等待您的回复。
谢谢
星形