This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A14:如何对 TPS7A14进行编程以获得0.6V 输出?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14, TPS7A10, TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250882/tps7a14-how-to-program-tps7a14-for-0-6-v-output

器件型号:TPS7A14
主题中讨论的其他器件: TPS7A10TPS7A11

 TPS7A14 数据表的第1页 指出:

可提供固定输出电压:
–0.5V 至2.05V (阶跃为25mV)

但是、表11.1.2将器件命名规则描述为 TPS7A14xx、其中 xx 为标称输出电压。  使用此命名法、  可作为可订购器件的最低电压 TPS7A14为 TPS71A1408PYBKR、即0.8V 输出。

我们需要0.6V 输出。 我们联系了客户支持、并被告知:

TPS7A14能够被设定为输出0.6V。 话虽如此、请联系我们的产品应用专家、因为这是一个特殊的请求、而且我们还需要评估其他事项。   

您能帮助我们了解如何获取可提供0.6V 输出的 TPS7A14版本吗?

谢谢

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这些 LDO 是固定输出器件、其设定点在出厂时进行编程。  将类似这样的器件放入我们的队列需要一些时间、我们需要通过一个商业案例来制造 TPS7A14的这些0.6V 版 LDO。  如果您认为您有业务案例和时间表、请告诉我。  否则、您能告诉我您的关键要求吗、我可以为您提供一些替代方案吗?  TPS7A11或 TPS7A10是否工作?

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 Stephen。 我们正在寻找输出电压为0.6V、外形尺寸非常小的稳压器。 我认为 TPS7A1006PYKAR 可以发挥作用、我会向我的团队进行核实。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。  如果您需要 TPS7A14、我们将讨论您的业务案例是什么。  我们现在没有0.6V 版本的 TPS7A14、这是必须要创建的、但如果有业务案例、我们肯定会创建该版本。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen、我认为我们可以使用 TPS7A10、但如果我们发现它不起作用、我将再次进行联系。 感谢您的帮助!