This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:最大输出电容

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250886/tps745-q1-maximum-cout

器件型号:TPS745-Q1

大家好、  

我们的客户希望使用输出电容大于220uF 的 TPS745-Q1。 Cout 增加是否会对环路稳定性产生不利影响、如果是、您可以建议什么样的容差或其他权变措施?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephanie:

    我在研究它。 我明天会回到你的身边。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephanie:

    我已对该设计运行了一些 SIM、认为环路稳定性不会受到影响、电容至少为400uF。 我尚未对其进行完整描述、但在125C、500mA、COUT=400uF 时、该器件仍具有68º μ F 的相位裕度。 当然、这仍在数据表规格之外、因此不建议这样做、但这似乎没问题。  

    此致、

    尼克