This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:将 PD 拉电流/灌电流从 BQ 电池充电器连接到两个端口的理想方法

Guru**** 2583635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250923/tps65988djevm-best-way-to-get-pd-source-sink-from-bq-battery-charger-to-both-ports

器件型号:TPS65988DJEVM

大多数 TI 参考设计将 PPHV1/2用于固定 SYSTEM_5V 电源轨、将外部电源路径(由 PP_EXT1/2控制)用于向 BQ 充电器提供 PD 灌电流。  

相反、我能否将 PPHV1/2用于 PD 拉电流和灌电流至 BQ 充电器、以及将负载开关(由 PPEXT1/2控制)用于将 SYSTEM_5V 发送到 VBUS?  

有没有理由不这样做?  

GUI 是否具有支持此配置的选项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    这两个集成式内部 PPHV 电源路径具有双向开关、可用于根据您的喜好提供拉电流和灌电流。

    PP_EXT 1/2电源路径默认用于灌电流、但可配置为通过 VAR 直流/直流供电。 在0x27全局系统配置寄存器中、PP3和 PP4是 EVM 上的外部电源路径。 您可以将其中一个或两个设置为仅提供。 然后将内部电源路径 PP1和 PP2设置为拉电流和灌电流。 您还必须使用 PP1或 PP2将0x33 TX 受电方能力寄存器中的受电方 PDO 配置为受电方。 如果您要在外部路径上提供5V 电压、请使用 PP3或 PP4在0x32 TX 供电方能力寄存器中将5V 供电方 PDO 配置为供电方。

    使用此配置应该没问题。 默认情况下、我们选择在 EVM 中以不同方式对其进行配置。 我建议将其中一个外部电源路径(PP3或 PP4)设置为灌电流和拉电流、以确保可以在电池电量耗尽模式下灌电流。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    根据表8-8无电电池配置 Wait_Internal、这三个配置选项(BP_WaitFor3V3_Internal、BP_Colli 或 BP_NoWait)中的一个是否在 不将外部电源路径用作接收器的情况下处理无电电池的状况?


    我之所以提出这个问题、是因为我想在外部电源路径上使用的负载开关不是双向的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以等待 PD 启动后再受电、则即使没有这些配置选项、也可以正常运行。 BP_WaitFor3V3内部可用于在 PD 完全启动之前为端口灌电流启用内部 PPHV。  

    对我的上述回答进行了一项更正。 如果您使用的可变直流/直流转换器是双向的、则只能使用内部 PPHV 电源路径来接收电流。 虽然 PPHV 开关是双向的、但 EVM 上的可变直流/直流转换器不是双向的。 它们只能拉电流、不能灌电流。 这就是我们使用外部路径进行灌电流的原因。 但您可以在具有可变直流/直流转换器和适当电路的系统中实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。

    感谢 Alex