This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:IC 在上电时会烧毁

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250761/lmr64010-ic-burns-out-on-power-up

器件型号:LMR64010

我将 LMR64010XMFX/NOPB 设计成了一个可将12V 转换为24V 的电路。 我已根据数据表多次检查原理图以确保准确性。 我已经检查了该制造厂是否组装了正确的部件。 上电时该电源上的唯一负载是所示的 LED。 原来板上的芯片坏了、换了一个新的芯片。 上电后、LMR64010会立即烧坏。 通过引脚5 (12V 输入)进行烧写。

二极管测量正常。 电阻值 测量正确。 LED 仍可正常工作。 测量结果正确。

我的原理图如下:


具体布局如下:

有什么想法我做错了什么?

谢谢。

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我下载了 Spice 仿真模型、并使用数据表中的同一电路进行仿真。 它运行状况完美、产生的电压为24V。 我的设计中的原理图是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我不会在您的原理图和布局中发现问题。

    根据您的说明、我认为原因可能是 VIN 引脚上过压。 您是否在输入电压电源和器件之间使用了非常长的导线? 如果可能、您能否帮助更换新器件、打开电源并捕获器件 VIN 引脚上的电压波形? 但多一个器件损坏的风险很高。

    还需要帮助测量以下三对之间的电阻?

    • 损坏芯片的 SW 引脚和 FB 引脚
    • 电路板的 FB 节点和 GND
    •  电路板的 VOUT 节点(D1阴极)和 GND  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    从技术上讲、我的确在 VIN 引脚上有一根长导线、一个2.2uH 的电感器来尝试减小浪涌电流。

    在仿真中、该电感器在12V 电源中产生了大振铃、最高达到13V。

    我移除并短接了2.2uH、开一个新的 IC、便成功生成了24V 电压。

    感谢您抽时间提供帮助。