This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:电源正常连接

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251184/tps546d24a-power-good-connection

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我使用 TPS546D24ARVFR 来满足 Vout=0.85V 和 Iout=120A 的电流要求、采用 x3堆叠配置。 数据表中的表7-5规定从器件的 PGOOD 应连接到 PGND。  

主器件和从器件的 PGOOD 是否分别产生并结合在一起以创建0V85 PG。

谢谢。

什法利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    为系统 PGOOD 生成的主器件的 PGOOD。 连接到 GND 的两个从器件的 PGOOD。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您的及时响应。  

    不将从器件的 PGOOD 连接到 GND 是否会导致稳压器出现任何不稳定问题。

    谢谢。

    什法利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    妥善做法是将从器件 PGOOD 连接到 PGND、而不使其保持悬空状态。  

    谢谢。

    约瑟夫