This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951特定 ESR 要求。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250323/lp2951-lp2951-specific-esr-requirements

器件型号:LP2951

在 LP295X 的数据表中、有一个链接在第18页:
对于特定的 ESR 要求、请参阅典型特性。
但在典型特性中、没有适用于特定 ESR 要求的图形。

您能否提供一个 具体 ESR 要求的图表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我们没有关于 ESR 要求的图形可供您分享。 第8.2.2.2节提到如果要使用陶瓷电容器确保器件稳定、应使用0.1 Ω 至2 Ω 串联电阻。 大多数其他电容器类型无需串联电阻器即可满足所需的 ESR 要求。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回答。   OnSemi LP2951CD 的等效器件在 Cout ≥1uF 条件下保持稳定、即使与低 ESR 陶瓷电容器一起使用也是如此。 对于 TI 器件来说、这不是真的(例如它们不可互换)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    正确。 请注意、LP2951的刷新程度已提高、因此新芯片在使用陶瓷电容器时将保持稳定。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    从哪个生产日期代码可以确保 TI 的 LP2951在与陶瓷电容器搭配使用时保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    尚不可用。 我可以离线向您发送计时详细信息。

    此致、

    尼克