This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:P MOSFET 关闭输入电源

Guru**** 2518300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249646/bq24616-p-mosfet-turning-off-the-input-power-supply

器件型号:BQ24616

大家好!  

我们正在使用 BQ24616从17.5伏电源为电池充电16.8伏;  

如果 系统中没有电池;电池断开;我们看到 BQ24616在电池连接器上的电压被调节到16.8伏。   由于系统的浪涌电流,我们的电源可以在几毫秒内降到16伏 ;在这种情况下, BQ24616将关闭电源的 P MOSFET (ACDRV) 30毫秒,这将导致系统重置。 但由于数据表 ACDRV 仅在输入电压低于电池电压时关闭;但 系统中没有电池。  

我们如何解决这个问题? 因为浪涌电流导致电源出现一点波动、

感谢您提前  

赫克托 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    您会给我发送一张您的原理图图片吗?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克里斯蒂安  

    这是一个故事。  

    此致  

    赫克托 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    感谢您的原理图。

    我需要进一步研究这个问题、明天我会为您提供更多信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    您是否会向我提供更多信息:

     当输入电压降至16V 时、您能否捕获 PG 引脚的波形、输入电压和电池端子的输出电压?

    您是否还可以 将 CE 引脚驱动为低电平、以查看是否仍然出现此问题?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克里斯蒂安,  

    您是否可以共享一封电子邮件以通过私人渠道进行沟通?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。

    此致、

    Christian。