This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:无法识别电池充电和放电状态

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250826/bq27427evm-failed-to-identify-the-battery-charge-and-discharge-state

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件:BQ27427

您好、TI 团队

我们将 BQ27427电池电量监测计模块用于基于 BLE 的产品。 在评估 BQ2747模块时、我们无法识别电池充电和放电状态

根据对数据表和 TRM 的理解、 标志中的"DSG"位 寄存器将指示电池充电或放电的状态。 当器件使用电池(放电)状态时、不会设置此标志。


注意:各个器件的平均电流消耗低于1 mA。

您能否告知我们谁可使用 BQ27427来监控器件的充电和放电状态? BQ27427是否能够在平均电流消耗低于1 mA 时检测放电状态?

此外、只要用户将设备放在无线充电站上、我们就会立即确定充电状态。 是否有任何其他标志可以指示器件是否正在充电?

-

谢谢

德瓦尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电期间 DSG 被置位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Shirish:

    从数据表/TRM 中、我知道当器件处于放电状态时、应该设置 DSG 位。  但在我的产品中、平均电流消耗低于1 mA (放电状态期间)、该 BQ27427电量监测计在放电期间未设置此位 DSG。

    该 BQ27247电量监测计是否检测到低于1mA 电流消耗的放电并设置位 DSG?  

    -

    谢谢。

    德瓦尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有看到整个帖子。

    我在另一篇文章中用 同样的问题回答了问题。

    我们不建议使用有源放电电流为1mA 的电量监测计、因为此时监测计的电流消耗非常大