This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:焊盘的焊锡膏

Guru**** 2501745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250394/bq51003-solde-paste-for-the-pad

器件型号:BQ51003

我们使用的是  BQ51003YFPR BGA 封装、但我们没有为焊盘添加焊锡膏

我们正在使用的制造商已将此问题识别为一个问题。

我们想知道此封装是否需要焊锡膏。 如果是、焊锡膏开孔的尺寸应该是多少?我们应该使用多少?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、我们建议应用焊锡膏。

    [报价 userid="530055" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250394/bq51003-solde-paste-for-the-pad "]如果是,焊锡膏开孔的尺寸应该是多少?我们应该使用多少?

    请参阅 TI 应用手册 AN-1126 BGA、其中包含组装信息。  见第8页和第11页。

    AN-1126 BGA (球栅阵列)(修订版 C)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、

    应用手册用户分享了该文档的有用信息、但其中没有关于焊锡膏面罩形状的详细信息、我们针对同一系列中的另一个封装找到了以下文档(看起来唯一的差异是焊盘数量)、 且焊锡膏防护层的形状为矩形(YFP0025 YFP (S-XBGA-N25) 4225306 (修订版 M)(TI.com))

    请确认我们应为无线充电器封装的焊锡膏模板使用相同的矩形份额。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     通过矩形开口将 YFP0025修改为 BQ51003应 适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!