This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:质疑电量监测计的选择

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251067/bq34110-questioning-the-selection-of-the-fuel-gauge

器件型号:BQ34110

大家好!

针对我的应用、我选择了 BQ34110、因为它似乎会或多或少地发挥我想要的作用。 同时,由于一些实施问题和缺乏经验 ,我现在质疑它的决定。

由于以下应用、我希望得到您的建议:

我想问您 BQ34110是否支持以下所述的应用、还是您"强烈"建议使用不同的电量监测计?


应用说明

  • 4个 AA 电池串联的器件
  • 器件可用于使用可充电电池(即镍氢电池)
  • 如有必要、用户可以轻松接触电池进行更换。 因此、用户可以插入任何 AA 电池(即镍氢碱时体、可充电、电容范围为0.8Ah 至2.9Ah、...)。
  • 器件实现了一个充电器电路。
  • 设备应显示其剩余电量、至少有四个充电级别(例如[0%、25%、50%、75%、100%])

答案应该可以帮助我决定如何处理我当前的项目、即增加了解 BQ34110的工作量或触发一个新的(更广泛的)评估?

感谢您的意见。


PS:我以前问过以下问题,这让我回到了一些开发的步骤。
相关问题:如何操作"剩余容量"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik、

    没有一种产品可以将碱性电池与镍氢电池混搭。 电量监测计必须先学习电池参数、然后才能显示准确的充电状态。