This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002-Q1:软启动时间问题

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251169/lm46002-q1-soft-start-time-concern

器件型号:LM46002-Q1
主题中讨论的其他器件:LM46002

您好、TI 专家。

我可以帮助您检查 LM46002AQPWPRQ1是否有最短软启动时间限制吗?

我们希望在0.5ms 内控制 SS 时间、因此它将低于1.1nF。

有可能实现这一点吗?


期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:  

        LM46002-Q1的最小软启动时间限制 为 4.1ms、可在 数据表的第6页找到。 软启动时间只能延长、因为最短软启动时间在内部设置。 这可以通过将电容器连接到 SS/TRK 引脚来实现。  

    如需更多信息、请参阅第18页、  数据表的第7.3.6节"软启动和电压跟踪(SS/TRK)"。

    谢谢