This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3307:SENSE3高于 VDD + 0.3V

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251106/tps3307-sense3-higher-than-vdd-0-3v

器件型号:TPS3307

您好的专家

客户正在将 TPS3307-33与3.3V VDD 配合使用、但他们想知道 SENSE3是否能够耐受高于 VDD + 0.3V 的电压(如5V)。 因为我注意到、我们建议< VDD + 0.3V、但它低于7V。

这是 IC 自身面临的风险吗? 或者、您是否知道 SENSE3引脚是否有连接至 VDD 的二极管? 我们在图中没有找到此二极管、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了实现正常操作、SENSEx 引脚不应暴露在高于 Vdd+0.3V 的电压下。

    谢谢你。