This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:WON't charge below 3.0V (电池电量低于3.0V)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B-Q1, BQ51013B, BQ51050B, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250106/bq51050b-won-t-charge-below-3-0v

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ51003、BQ51013B-Q1 、BQ51013B

大家好、我们正在使用 BQ51050B 进行 Qi 充电。 问题是、如果电池电压低于3V、BQ51050就不会为电池充电。

如果长时间不使用后蓄电池电量耗尽并且 PCM (2.7V)关闭、则可能会发生这种情况、但拆除 PCM 后也会出现这种问题。  

我们的电池是100mA、我们希望为1C 充电。

根据数据表、如果电池低于 Vlowv (大约3.0V)、它应该进入 PRECHG 模式、但在任何情况下都不会。

我们已尝试使用不同的充电器和 Qi 天线、目前的充电器采用 Renesas P9235A。 利用 Renesas 部分、我们可以看到器件之间的正常运行和通信。

此外、此电路应该有一个100mA 的充电电流限制、当 R36为2K94时、R40为200R 时、但是这是关于50mA 的呢? 如果我们对 R36使用1K52、则可获得100mA 充电。 这表明 Kilim 远远超出规范范围!?

我们已尝试删除尝试修复的 D1/R33。

电路原理图附在后。

你有任何想法可能会出现什么问题吗?

谢谢伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩·你好

    BQ5105XB 专为更高的充电电流而设计、我们不建议在低于500mA 的电压下充电。  问题是 ILIM 引脚测量的电流精度、该引脚是输出电流的样本。  采样的精度随着电流低于500mA 而降低。  

    我们提供了有关较低电流的参考设计、请参见 TIDA-00318

    zuohong qin 说:
    问题在于、如果电池电压低于3V、BQ51050就无法为电池充电。

    您能否发送启动的示波器捕获?   

    我们应该看到 OUT 引脚升高了电压、尝试重置保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    由于我们使用真实的电池进行测试、仅在两种状态(电池> 3.0V 和< 3.0V)下进行测试、因此仔细检查该问题非常困难。

    附件为两个视频的链接、这些视频展示了我们在这两种状态下的测试设置和测试。

    在测试过程中、PCM 短路、因此不会断开。

    BQ51003的问题在于它的微型 BGA 封装尺寸、这意味着我们必须使用 HDI PCB、这很昂贵并且限制了我们的供应商。

    您是否还有可以推荐的其他器件?  

    不建议使用 IC 以如此低的充电电流运行、因此 IC 是否可能无法进入如此低的低电流模式?

    您是否有评估 PCB 来测试它?

    请告诉我您的看法。

    谢谢

    伊恩

    下载附件

    可于2023年8月20日之前提供

     

     

    单击下载

    IMG_7063.MOV

    0字节

     

    单击下载

    IMG_7062.MOV

    0字节

     

    从我的 iPhone 发送

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    另一个问题。。。 我是否可以将 BQ51050与 BQ51013B-Q1交换(引脚10上似乎只有细微的差异)?

    它会有所帮助吗?

    BTW 如果你需要我的范围让我知道如何设置它,我会尝试.

    谢谢

    伊恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩·你好

    是的、BQ51013B / 013-Q1将适合 BQ51050封装。  请注意、您的将从电池充电器变为5V 电源。

    引脚10从 TERM 变为 EN1 (OK 变为 GND)。

    您可能不需要增加电源的电流限制。