This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:关于 UCC21530-Q1和 UCC21551-Q1的 VDD 的 dv/dt

Guru**** 2510105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530-Q1, UCC21551-Q1, UCC21331-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248073/ucc21551-q1-dv-dt-of-vdd-about-ucc21530-q1-and-ucc21551-q1

器件型号:UCC21551-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21331-Q1、UCC21530-Q1

您好、e2e:

您能否提供有关 UCC21551-Q1和 UCC21331-Q1的 VDD 的 dv/dt 的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    与 UCC2152x 和 UCC21222x 系列类似、如您链接到此主题的常见问题解答中所述、建议的 dv/dt 为5V/us。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Andy M ö:

    根据您的 FAE、UCC21551-Q1的 dv/dt 值为0.5V/ns,μ F、这在 UCC21530-Q1的基础上得到了极大改善。 您能否再次核对一下这些信息、因为您将得到的值不一致?

    谢谢!

    成德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengdp:

    感谢您指出这一点。 我将与我的团队保持一致、确保我们始终坚持价值观。 我将在下周早些时候提供最新情况。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Andy、您好!

    您是否获得了  一致的值?

    此致、

    成德普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengdp:

    此时此刻,文龙正坐在沙发上。 他应在下一个工作日内回复您的最新问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chengdp:

    我已向我们的设计团队确认0.5V/ns 正确无误。 这将是我们为 UCC2155x 产品系列推进的一致性价值。

    此致、

    安迪·罗布勒斯