This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51916:VTT 和 GND 之间的器件输出电容器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51216, TPS51916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250974/tps51916-device-output-capacitor-between-vtt-and-gnd

器件型号:TPS51916
主题中讨论的其他器件:TPS51216

团队成员

有一个问题与我们的传统器件 TPS51926A 相关。

背景是、客户库存了我们的旧器件、需要使用它们、因此他们在与 TPS51216相同的电路中使用 TPS51926A。

TPS51916A 的 VTT 输出电容器为3*22uF、与 TPS51216的电容器相同、仅为10uF。 在我看来、电容器配置差异是由于输出电流规格造成的、2个器件输出电容器之间存在差异是否还有其他原因?  

如果在 与 TPS51216相同的电路中施加 TPS51916A、则最大 LDO 输出电流保持为2A、我应该将 VTT 电容器更改为3 * 22uF 还是仅保持为10uF?

还有一个问题:TPS51916和 TPS51216是 Bom 到 Bom 器件吗?

e2e.ti.com/.../P010052900_5F00_TPS51916A_5F00_DS.pdf

如果您找不到旧版器件数据表、请将其附加到帖子中。

谢谢!

此致

7月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    理想情况下、应先从建议的电容开始、然后根据预期的瞬态变化或所需的电流、应添加更多电容。 在 TPS51916数据表的第20页、它指出 需要将3x22uF (或更大)陶瓷电容器连接到靠近 VTT 端子的位置以实现稳定运行。 在 TPS51216数据表的第19页可以看到相同的内容、但10uF 除外。 因此、我建议更换为3x22uF。 您可以尝试使用10uF 进行广泛的测试并检查稳定性或其他问题、然后根据您的发现进行设计、但 TI 建议使用3x22uF、如果没有此参数、则可能无法实现正常的器件运行。

    Unknown 说:
    另一个问题:TPS51916和 TPS51216是 Bom 到 Bom 器件吗?

    这两个器件应该能够进行引脚对引脚更改、并且支持是。 它们的尺寸也都是2.9/3.1-2.9/3.1,因此它们应占用相同的空间。 但是、由于需要这些额外的电容器、因此总空间可能会增加或需要改变、但可能已经有空间在设计中添加这些空间。  

    谢谢。
    字段