This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:电量监测计查询

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27220, BQ27426, GPCCHEM, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241994/bq27220-fuel-gauge-inquiry

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ27427、、 BQ27426GPCCHEMBQ27Z746

大家好、

我们有电量监测计要求、下面是顶层规格、

-我们的电池应该是一个小电池,范围在30mA 4552 170mA ,主要是锂离子聚合物
-我们需要一个电量监测计,它可以准确地工作 ,没有太多的配置或电池特性。
-应具有充电时间、 放电时间和 SoC%的功能。
-考虑到上述要求,您能建议一个可能的解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Blmal:

    请注意、对于低于100mA 的电池、电量监测计的电流消耗与电池容量相比会变大。 大多数的 TI 监测计都是为100mA 容量高达 leasrt 的电池设计的。

    您未指定是单节电池还是串联电池。

    访问 https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html 以根据您的应用进行筛选

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它仅是单电芯。

    我在浏览 TI 电量监测计解决方案时发现 BQ27427或 BQ27220似乎有发展前景!

    -如果是,您能提供更好的解决方案吗? 比较。

    -另外、请告诉我这2款 IC 的 EOL 计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bimal:

    您可以使用 GPCCHEM 工具来查看您的电池是否与 bq27426/7兼容。 这适合长时间空载/充电器的电池。

    bq27220使用 CEDV 算法、适用于持续使用的电池。

    目前尚未制定两种 IC 的 EOL 计划。

    最新版本是 bq27z746

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ27220和 BQ27427是否 要求每个新器件都有学习周期?

    -对于 BQ27220和 BQ27427在制造过程中使用电池的新设备,是否可以从没有学习周期的第一个周期开始获得准确的读数?

    -由于我们的器件的平均放电电流小于1mA、因此该电量监测计是否具有 uA 精度来确定放电电流?