This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:放松期间的平衡与充电期间的平衡。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251147/bq76942-balancing-during-relax-vs-balancing-during-charging

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

我想知道这种技术是否是 IC 的首选技术、如果是的话、原因是什么。 因为在下一代 BQ769x2中、可以使用自主平衡来进行休息和充电。 是否存在允许执行此操作的 BQ76940硬件更改?

谢谢。

Abhijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijith:

    通常建议使用电荷平衡、因为在使用电荷平衡时、平衡期间消耗的功率会从充电器快速补充、以便电池本身不会丢失任何额外的电荷。 同样、如果在充电期间不平衡、电池组会因电池电压的差异而无法充满电。

    不过、充电和放松具有不同的用途、因此也有一些权衡。 充电期间的作用是确保一节电芯不会比其他电芯产生过大的电压、而放松模式则是为了在器件空闲时和没有较大负载时保持平衡。 这很有用、因为在电芯放电很长时间后、电芯可能无法平衡。 不过、在移除负载后、放松会使电池平衡得更紧密、从而提高性能。

    总的来说、我建议在充电期间进行平衡、以获得尽可能多的能量存储在电池组中。

    此致!

    A·内德尔费尔德