This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1-Q1:PSpice 中的交流模型 TPSF12C1

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246248/tpsf12c1-q1-ac-model-tpsf12c1-in-pspice

器件型号:TPSF12C1-Q1
主题中讨论的其他器件: TPSF12C1

大家好、我是在尝试使用 TI 器件产品文件夹中的模型包"snvmca8.zip"来针对 TPSF12C1-Q1进行交流分析/频率扫描。  即使使用提供的基本原理图、交流分析的结果与时域仿真中所示器件的增益不匹配、很明显。

此外、在 INJ 引脚上 显示了一个 大约0.7V 节点电压的偏置点、当它应该为 Vcc/2时、几乎像是输出会有电压波动(对于此特定的仿真文件、该偏置点接近6V)。  时域中所说的内容恰当地以6V 为中心。

因此...是否可以使用此模型来查看给定节点处注入电压的交流/频率响应?  这是我在这里的后面。

我确实注意到、在 e2e 上的另一个线程中、 为该部件的三相版本提供了一个交流功能模型:

e2e.ti.com/.../tpsf12c1-q1-spice-component

该电阻器可用于仿真单相、而不连接其他相位吗?

我尝试在该软件包中运行仿真文件、结果 得到:

错误(ORPSIM-15461):X_U1的接口节点数不正确。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将请我们的 PSPICE 专家进行介绍。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPSF12C1_5F00_PSpice.zip

    尊敬的 Peter:

    请使用随附的模型。 请注意、交流和瞬态模型不可互换。

    此致、

    拉希尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    再次感谢您对此提供的帮助。  AM 按原样加载并运行仿真原理图、并且仍然收到此错误:

    希望你可以读屏幕电容、但它显示:"error (ORPSIM-15461):错误的 X_U1接口节点数。"、这与我从另一个线程尝试三相交流模型时发生的情况相同。  我对 PSpice 还比较陌生、但似乎引脚数量不匹配?  您知道如何解决此问题吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是把它放在那里... 但是、当选择/右键点击 TPSF12C1并选择"View PSpice model"时、模型文本的 I/O 上没有列出"stab"引脚。  这与该错误有什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您确定使用的是正确的.lib 文件吗? 该文件应在 TPSF12C1_AC 文件夹下

    我将在下面附加正确的.lib 文件、请在需要时将其替换

    e2e.ti.com/.../TPSF12C1_2D00_Q1.LIB

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    仍然没有运气。

    首先、我将  您在此主题中上传的 TPSF12C1_PSpice.zip 解压到一个 全新的隔离文件夹中。  接下来、我复制了  您在帖子中附加到.lib 文件之上的 TPSF12C1-Q1.LIB、只是为了确保这一点。  我在 PSpice 中正常加载了"tpsf12c1_ac.opj"工程文件、但它仍然未在模型文本中显示 STAB 端口、也未在没有失配错误的情况下运行交流仿真。

    它确实显示一个消息窗口(附加的快照)、表示它有已更新的器件、不确定这是否与它有关。

    谢谢。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我将在我这边打开文件、它可以完美地运行。 您能否删除您创建的文件夹、将 TPSF12C1_PSpice.zip 重新解压 到一个隔离的文件夹中、打开 TPSF12C1_AC 文件夹、打开 TPSF12C1-Q1.lib 文件并向我发送一个截屏?  

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、附加了快照。  希望您可以读取它、但 stab 端口肯定在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现、当我使用 PSpice 打开项目时、.lib 文件突然不再具有 stab 引脚。  我有"A/B"这是几次。  制作了全新的文件夹,重新提取等..

    每次 PSpice 加载时、都会显示一个指示器窗口、指示器窗口会将模型更新为 TI 的最新版本。是否可能会因此而自动更改?  有没有方法可以禁用自动更新并尝试它?

    谢谢。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新方法:我已尝试在文件夹*加载项目并让 PSpice 建立后,在.lib 文件中粘贴原始.lib 文件(也是您在此处上传的文件),现在仿真开始运行。  因此、与加载项目似乎相关、以至于它使用 TPSF12C1的原始引脚排列来覆盖.lib 文件、并使用它应该有的引脚。  有人知道这可能是什么原因吗?

    再次感谢、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    不知道是什么原因造成了这个问题、我将 在我的最后做一些研究来找出这一部分。 这可能是目录问题。 很高兴听到它现在对您有用。

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的操作是否有问题、或者由于提供的 PSpice 原理图的配置方式、此交流模型是否仅用于在"STAB"引脚上注入信号?  我想能够将共模交流信号放置在任何位置(例如稳压器通常所在的位置)并查看产生的衰减(例如在线路侧或注入点)、以及查看使用和不使用 TPSF12C1时的差异。

    谢谢。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    STAB 引脚上注入的电流仅用于 AEF 环路增益。 您可以去除该注入、而改为将其注入滤波器本身、以查看衰减/插入损耗

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    这是我最初试图做的事情、将交流电源移到其他地方、但很明显、检测引脚看起来不起作用(就该模型而言、它们是否在内部接地?)、并且环路没有闭合。

    我曾想、如果 STAB 引脚只是放大器的单端输入、那么可以添加一个求和节点(PSpice VCVS 相关源)来生成共模添加函数。  这种安排是否可行呢?

    谢谢。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您需要移除电感器和电容器、并将 STAB 引脚短接至 COMP2。 如果您遇到插入损耗、请创建如下电路:  

    使用公式 DB (V (Line1_in)/V (Line1_out))来绘制它的图形。

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rahil、谢谢您的见解 、我已经试过这个、现在看来它正在工作、而且 SENSE 引脚功能强大、可完成循环。

    谢谢、

    彼得