1、原理图如下图所示、vbus=0、vbat=7.6V

2、SDRV_CTRL 默认值00。图1中显示了 VSYS 空载 SDRV 的波形、且 VSYS 的电压是正常的。 VSYS 连接到50mA 恒定电流源、而 SDRV 波形如图2所示。 VSYS 一直处于打开和关闭状态。 与适配器相连的 SDRV 的波形如图3所示、VSYS 的电压是正常的。




3、在第二次测试中,没有适配器,宇宙飞船不能正常工作。 如何进入运输模式或关断模式。
3 μ、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1、原理图如下图所示、vbus=0、vbat=7.6V

2、SDRV_CTRL 默认值00。图1中显示了 VSYS 空载 SDRV 的波形、且 VSYS 的电压是正常的。 VSYS 连接到50mA 恒定电流源、而 SDRV 波形如图2所示。 VSYS 一直处于打开和关闭状态。 与适配器相连的 SDRV 的波形如图3所示、VSYS 的电压是正常的。




3、在第二次测试中,没有适配器,宇宙飞船不能正常工作。 如何进入运输模式或关断模式。
3 μ、
我的电路有一个 SHIP FET、
1.未连接适配器时、运送 FET 以50%的占空比打开、如上面的图1所示。
2.连接适配器并完全打开运输 FET,如上面的图3所示。 系统可以正常工作。
3.拔下适配器插头、运输 FET 将恢复如图1所示的状态。 系统无法通过电池供电和运行。
问题:电路是否有一个运输 FET、需要连接适配器才能使运输 MOS 断开? 如何将其配置为在未连接适配器时允许电池为系统供电。