This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672运输模式异常运行

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250250/bq25672-bq25672-abnormal-operation-of-ship-mode

器件型号:BQ25672

1、原理图如下图所示、vbus=0、vbat=7.6V

2、SDRV_CTRL 默认值00。图1中显示了 VSYS 空载 SDRV 的波形、且 VSYS 的电压是正常的。 VSYS 连接到50mA 恒定电流源、而 SDRV 波形如图2所示。 VSYS 一直处于打开和关闭状态。 与适配器相连的 SDRV 的波形如图3所示、VSYS 的电压是正常的。

3、在第二次测试中,没有适配器,宇宙飞船不能正常工作。 如何进入运输模式或关断模式。

3 μ、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    在仅电池模式下、SDRV 输出以50%的占空比脉冲、并提供极低的输出电流、因此即使是10Mohn 示波器探头也能加载。  此外、若要使运输模式工作、必须将 SFET_PRESENT 位设置为1。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为与此类似、我们的应用要求器件进入运输或关断模式。 因此、如果是运输 FET、VBUS=0、VBAT=7.6V、如何配置负载以通过 VSYS 正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    当处于运输模式或关断模式时、SFET 关闭、因此电池不再连接到 SYS 引脚、从而 V (SYS)= 0V。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路有一个 SHIP FET、

    1.未连接适配器时、运送 FET 以50%的占空比打开、如上面的图1所示。

    2.连接适配器并完全打开运输 FET,如上面的图3所示。 系统可以正常工作。

    3.拔下适配器插头、运输 FET 将恢复如图1所示的状态。 系统无法通过电池供电和运行。

    问题:电路是否有一个运输 FET、需要连接适配器才能使运输 MOS 断开? 如何将其配置为在未连接适配器时允许电池为系统供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    如果 SDRV 的唯一连接是与 shipFET 门相连(即无示波器探头、无接地阻性负载)且 BATP 连接在 BATFET 的漏极侧、则 SDRV 会开启、条件是电池高于以下 UVLO 规格:

    此致、

    杰夫