This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1653:可以将多个电子保险丝器件的输出连接在一起以获得更高的电流能力吗?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1653, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250377/tps1653-can-the-outputs-of-multiple-efuse-devices-be-tied-together-for-higher-current-capability

器件型号:TPS1653
主题中讨论的其他器件: TPS2663

您好!

我有一个原理图、其中包含两个 TPS16530器件的输出连接在一起。 这样做是为了增加载流能力。

这是有效的配置吗? 我在数据表中没有看到任何内容表明这是可以执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    库纳尔·古

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    看起来很好。 我们有一份有关 TPS2663器件并联的应用手册、该器件与 TPS1653类似。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的帮助!

    卡尔。