This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:有关程序环境的问题。

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905, TPS65219EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232633/tps65219-question-about-program-environment

器件型号:TPS65219

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS65219用于 AM62xx。
目前、他们有以下问题。

问:我们需要对 TPS65219内部设置进行编程。
  您是否为  TPS65219准备了任何程序工具或程序环境?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您 在 E2E 上发布此问题。 应用将使用什么输入电源和 DDR 存储器? 我们有一些预先配置的 TPS65219器件、可满足应用要求。  

    我们还有 TPS65219 05 这是用户可编程版本、可用于使用TPS65219-GUI 配置定制 NVM。 我已随附了初步编程指南及这些说明。 如果您在 NVM 编程方面需要任何技术支持、请告诉我们、我们将乐意提供帮助。

    e2e.ti.com/.../2541.TPS65219_5F00_programming_5F00_guide_5F00_draft_5F00_051123.pdf

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    非常感谢您的答复。

    我将询问客户其中一款 TPS6521901~04是否符合其要求。
    我可以问您一个另外的问题吗?

    问:我们的客户是否可以购买文档中的插座式 EVM 自行对 TPS6521905配置进行编程?  
       如果答案是肯定的、您能否告诉我如何购买?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了 TPS6521901-04、我们还有尚未发布的新型号。 如果我们获取有关输入电源和 DDR 存储器等应用用例的更多信息、就可以确定 NVM 配置。

    该插座式 EVM 预计将在月底之前发布。 同时、客户可以订购 TPS65219EVM (https://www.ti.com/tool/TPS65219EVM) 、然后按照编程指南中的说明对 PMIC 重新编程。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您提供的信息。

    我知道这款插座式 EVM 将在6月底发布。
    此外、我还从客户那里获得了以下信息。
    TPS65219的 VIN 为5V、DDR 存储器器器件型号为 Micron MT40A1G16KD-062E:E。

    您是否 能够识别 NVM 配置?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于5V、DDR4 (1.2V)、我们预配置了以下 NVM:

    • TPS65219 01 :支持5V 输入电压、DDR4和 VDD_CORE=0.75V 。 下面是 TRM 的链接、其中显示了默认寄存器设置: TPS6521901技术参考手册 (电源方框图、位于第10页)

    • TPS65219 07 :支持5V 输入电压、DDR4和 VDD_CORE=0.85V 。 请查看随附的初步 TRM  (电源方框图、见第10页)。   

    e2e.ti.com/.../TPS6521907_5F00_TRM_5F00_preliminary.pdf

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    非常感谢您提供的信息、很抱歉我迟到了回复。

    客户查看了这些文档、但表示这些器件不适合自己的电源 时序要求。
    其要求如下。
    1.上电顺序
      VCC (5V、(VSYS、PIN_Bx、PVIN_LDOx)--> BACKK1 (1.1V)/BACK2 (1.8V)--1.5ms--> LDO3 (2.5V)
      --1.5ms->LDO2 (1.2V)--3.0ms->BACK3(3.3V/LDO1(3.3V 或1.8V)--10ms->nRSOUT(L->H)。

    2.断电顺序
       nRSOUT (H->L)--10ms->BACK3 (3.3V)/LDO1 (3.3V 或1.8V) --1.5ms->BACK1 (1.1V)/BACK2 (1.8V)/LDO3 (2.5V)/LDO2 (1.2V)。

    您是否有任何计划发布具有上述电源顺序的 TPS65219版本?
    如果答案是否定的。 我认为客户需要对您将在6月/年底之前发布的插座式 EVM 进行编程
    EVM 发布时序是否未 
    更改? 到6月/结束?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果预配置的 NVM 均不满足电源要求、TI 客户可使用TPS65219-GUI 和 插槽式 EVM (预计在2023年6月底之前推出) 来定义 PMIC NVM 配置。 对于定制 NVM 的量产、我们有以下选项:  

    • 大批量生产:TI 使用客户定义的 NVM 设置创建定制器件型号。   
    • 低产量:客户在其生产线上实施 NVM 编程或与经销商合作。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    非常感谢您的答复。

    客户生产的数量仅为10kU/Y。
    这个数字是低容量的吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我可以在下面问您一个其他问题吗?

    问:
    大致的高容量阈值是多少?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.上电顺序
      VCC (5V、(VSYS、PIN_Bx、PVIN_LDOx)--> BACKK1 (1.1V)/BACK2 (1.8V)--1.5ms--> LDO3 (2.5V)
      --1.5ms->LDO2 (1.2V)--3.0ms->BACK3(3.3V/LDO1(3.3V 或1.8V)--10ms->nRSOUT(L->H)。

    2.断电顺序
       nRSOUT (H->L)--10ms->BACK3 (3.3V)/LDO1 (3.3V 或1.8V) --1.5ms->BACK1 (1.1V)/BACK2 (1.8V)/LDO3 (2.5V)/LDO2 (1.2V)。

    [/报价]

    该序列是如何发展的? 它似乎不符合数据表中"电源时序"部分记录的 AM62处理器的序列要求。  

    对于定制的 NVM、 除非它是常见的可重用用用用例、否则阈值为200万美元 LNR。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    非常感谢您的答复。

    客户将对 Renesas 处理器使用 TPS65219。
    您能回答以下问题吗?

    问题1: 客户可以使用该插槽式 EVM 进行编程的 TPS65219系列的器件型号是什么?

    问题2.    Q1的 RTM 时序是在何时应答 TPS59219xx 的?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下表显示了用户可编程版本的可订购器件型号。 针对非汽车应用的前两个将在本月末或者2023年7月开始发布。 汽车应用(温度更高)的最后一个器件型号将于2023年第3季度发布。

     应用使用哪款 Renesas 处理器?  下面给出了显示 TPS65219 PMIC 供电 Renesas 的初步电源映射图。 如果可以提供 Renesas 器件型号、我们可能能够提供一个预先配置的 NVM 文件、以便随时可以使用 TPS65219-GUI 加载到 PMIC NVM 中

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    非常感谢您提供的信息。

    我问过他们正在考虑何种 Renesas 处理器。
    答案是 RZ/G2L。 这对你来说足够了吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的分享! 这应该是足够的信息来识别 Renesas 处理器。 我们应该能够在一周结束时(2023年06月23日)提供 NVM 文件。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    非常感谢您的大力支持。
    期待收到您的回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。

    -Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    再次感谢您在 TI 开发 TPS6521905用户可编程 PMIC 版本时的耐心等待。 我已经附上了一份草稿 PDF、其中包含 TPS65219 PMIC 和 Renesas 处理器之间的电源映射。 我还附加了一个具有 PMIC NVM 配置的 CSV 文件、可以使用 TPS65219-GUI 加载 该文件以对器件存储器重新编程。 将该文件加载到 GUI 中后、可以根据需要进行更改。 如果您有任何问题或需要其他支持来对 PMIC 进行编程、请告诉我们。  

    TPS65219-Renesas 电源映射:

    e2e.ti.com/.../TPS65219_5F00_powering_5F00_Renesas.pdf

    TPS65219-NVM 配置文件:

    e2e.ti.com/.../TPS65219_5F00_NVM_5F00_config.csv

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    非常感谢您的大力支持。 我也很抱歉我的回复迟到了。

    我可以问您一个有关插座式 EVM 的问题吗?
    我在 TI 网站上看不到 Socket EVM。 EVM 是否已发布?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以! 我们发布了编程指南、GUI、插槽式 EVM 以及用户可编程器件(TPS65219 05 )、适用于5x5mm 和4x4mm 封装。 请注意 RHB 是5x5 mm 封装  和 RSM 采用4x4 mm 封装 。 以下是这些资源的链接。 如果您有任何问题或需要其他技术支持、请告诉我们。   

    谢谢。

    布伦达