This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:PG 引脚上的干扰

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62811-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250806/tps628502-q1-glitch-on-pg-pin

器件型号:TPS628502-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62811-Q1

专家、您好!

我想确认、当我将 PG 引脚上拉至 TPS62811-Q1本身的输出时、PG 引脚上存在毛刺脉冲的风险。

我认为、PG 引脚的抗尖峰脉冲时间小于1us、启用延迟约为135us。
因此、我想即使 PG 是上拉输出、输出也不会变得很高、不会导致明显的干扰。
这种理解是否正确?

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    是的、那么应该不是问题、因为器件输出在 EN 延迟时间之前不会处于高电平。

    为什么您对这种干扰感到担忧? 你知道这种情况发生的潜在原因吗?

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    让我们通过电子邮件对此进行详细讨论。 我将回复您发送给我的电子邮件。

    我有一些问题要理解这一点。

    谢谢。

    法尔海恩