This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:CFG1路由和布局规则规格查询(紧急)

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251006/tps63901-cfg1-routing-and-layout-rule-spec-inquiry-urgent

器件型号:TPS63901

您好!

由于 PCB 设计将使用2类 PCB 结构、这意味着不允许焊盘上的过孔。

对于4.4V 输出设置、CFG1应连接一个电阻器、因此我们想知道

1. CFG1额定电流是多少? 可以使用2mil 迹线吗?

2.如果使用3型 PCB,哪些过孔堆叠规格不会影响焊接?

请告知!

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    您是指2层 PCB 和3层 PCB 吗?

    1.CFG1电流非常小、可以使用2mil 迹线。

    2.请分享版面,我们会审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 扎克

    2型 PCB 确实意味着过孔是穿孔。 因此、它无法在焊盘/焊球上实现过孔。