This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:有关在将0xFF 写入复位寄存器时进行 I2C 通信的信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246477/lp55231-about-i2c-communication-when-0xff-is-written-to-the-reset-register

器件型号:LP55231

您好!

我在下面的线程中询问了在将0xFF 写入复位寄存器时的 I2C 通信。

事实上、初始化过程可通过以下过程正常执行。
1) 1) EN 设置为低电平。
2) 2)将0xFF 写入复位寄存器。 *Continue while not returned
3) EN 设置为高电平。
4) 4) CHIP_EN 高电平。

在2中)、不返回 ACK。 这是否正常运行?

此致、

e2e.ti.com/.../lp55231-handling-of-en-in-reset-processing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您能否检查是否成功将每个寄存器的值更改为默认值?

    您可以附加 SCL/SDA 的波形吗?

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我将检查内容。
    但是、我提到了 Linux 源码树中包含的驱动程序、但似乎未返回 ACK。
    请告诉我您对此有何看法。
    此致、

    github.com/.../leds-lp55xx-common.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:  

    我将在复位模式期间测试 SDA/SCL 状态、稍后我将回复您结果。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    请查看复位命令 SDA/SCLK 波形、ACK 信号位于波形上:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我检查了波形并确认返回了 ACK。 谢谢你。
    至于最后一个问题、在查看 TI 创建的 Linux 驱动程序时、我会在 lp55xx_reset_device 函数中发现以下注释。
    "/*此处不执行错误检查、因为复位后器件没有 ACK */"
    github.com/.../leds-lp55xx-common.c
    使用引导加载程序或 Linux、是否存在无法在复位时拾取 ACK 的情况?
    请告诉我您对以上评论的看法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    这意味着发送数据后、器件将进入复位模式且不会生成 ACK、并且您在波形中看到的 SDA 的最后一个脉冲会拉低、因为针对 I2C 停止条件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据您的答案、最后一个脉冲不是 ACK 而是 STOP 条件、但在查看数据表和 I2C 规格后、
    在 ACK 后、有一个 STOP 条件、并且 STOP 条件只能由主器件生成。
    因此、在没有 ACK 的情况下生成一个停止条件的可能性不大。
    我认为以下。
    LP55231似乎在接收到复位并生成 ACK 后立即将 SDA 恢复为"H"。
    我认为这样做的原因是 LP55231在生成 ACK 后立即执行复位。
    在您看来、RESET 不符合 I2C 标准格式、但请告诉我您的看法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您可以比较以下2个屏幕拍摄:

    1.发送数据以设置 PWM 值:

    2.发送重置推荐:

    对于复位推荐、器件似乎不会生成最后一个 ACK

    那么、这种格式会对您造成干扰并影响您的应用吗?

    如有必要、我可以帮助您检查重置数据格式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我理解您的答案。
    最后、我想告诉您的是、数据表未介绍此复位的行为。
    内容是否在应用报告等中单独描述?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    抱歉、我们没有此行为的应用报告。