This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062:推荐用于电池组保护的器件

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251077/tps2062-recommend-device-for-battery-pack-protection

器件型号:TPS2062

大家好、

OEM 希望投射电池组的电压输入。

Pack+引脚的绝对最大电压为30V、 他们担心如果前端出现故障、外部可能会有来自适配器的48V 电压

电池组可以使用的最大电流是~12A。  

您能帮助推荐一款合适的器件来防止过压事件吗?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    抱歉、我们没有有关最高48V 的 VIN 电压的解决方案。

    此致、

    国野市