This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:如果 Vin 为0且 BST、SW 和 FB 均检测到电压、是否会发生任何损坏?

Guru**** 2538830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250833/tps62933-will-any-damage-occur-if-vin-is-0-and-bst-sw-and-fb-all-see-voltages

器件型号:TPS62933

大家好、

我的客户正在考虑在测试装置中使用此器件、并想了解以下内容。 如果除 BST、SW 和 FB 外未施加任何 VIN、是否会发生损坏?参见5V (通过 Cboot 隔离)、5V (通过输出电感器)和1.5V (通过分压器隔离)? 即是否已向这些引脚施加电压?

他们知道这不是根据数据表使用器件、但想知道这是否会导致任何基于器件内部电路的长期损坏?

谢谢。

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我们执行了预偏置测试、此类测试中未显示风险损坏。 则不会有损坏的风险。

    BRS

    Zixu.