This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:防范 ISO7637-2和 ISO 16750-2

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74900-Q1, TINA-TI, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245417/lm7480-q1-protection-against-iso7637-2-and-iso-16750-2

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74900、LM74900-Q1 、TINA-TI、LM74800-Q1、

我的第一个问题与 M74800EVM-CS 评估模块有关-在图3-1中、显示最大电流为2A、但没有迹象表明这是最大电流、因为 FET 的额定电流是34A、您能否解释一下为什么最大电流是2A?

第二个问题:
在钳位模式下、200V 浪涌 VS 通过 D4钳位至~56V +、而 R6/R4将 VOUT 设置为~33V (标称下降值)。 OUT 将比 VOUT (Q2上的压降)高1V、从而使 OUT Vs 大于~+22V。  到 VS 的绝对最大 OUT 规定为-65至+16.5V、在这个情况下似乎超出了这个值。 您能解释一下吗?

第三个问题- D6的功能是什么?

如果是齐纳二极管、我可以看到 D6为 OUT/VS 提供保护、但作为一个整流器、我不知道它的用途

第四个问题
没有说明我可以看到的任何情况、但 LM74801是否不适合 CS 配置? 此外、LM74900在 CS 配置中可能不可用、因为其 VOUT 至 VS (-65至+5)正最大值较低。

我正在为12V 和24V 车辆系统寻找未抑制的负载突降保护、必须提供负载突降保护-即在负载突降期间继续运行、同时针对 ISO7637-2和 ISO 16750-2中包括的所有瞬态和其他条件提供保护。  因此、负载突降意味着输入高达~202V、过电压持续~350ms。
正常负载电流预计在1.5至2A 左右、但有时会上升至~7或8A。
因此、我还希望将~9.5A 的过流关断电流作为安全特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

     在下面找到我的答复、

    我的第一个问题与 M74800EVM-CS 评估模块有关-在图3-1中、显示最大电流为2A、但没有迹象表明这是最大电流、因为 FET 的额定电流是34A、您能否解释一下为什么最大电流是2A?

    Q1 - 200V FET 的 RDS (ON)非常高、其中的功率损耗随着负载电流的增加而急剧增加。 您只能在较高的温度下测试高达2A 的 EVM、但您可以高达5A、以便在室温下进行测试。  

    第二个问题:
    在钳位模式下、200V 浪涌 VS 通过 D4钳位至~56V +、而 R6/R4将 VOUT 设置为~33V (标称下降值)。 OUT 将比 VOUT (Q2上的压降)高1V、从而使 OUT Vs 大于~+22V。  到 VS 的绝对最大 OUT 规定为-65至+16.5V、在这个情况下似乎超出了这个值。 您能解释一下吗?

    OUT-VS = 33V - 56V =-23V 在 -65V 至+16.5V 范围内

    第三个问题- D6的功能是什么?

    如果是齐纳二极管、我可以看到 D6为 OUT/VS 提供保护、但作为一个整流器、我不知道它的用途

    当 HGATE 为高电平时、D6用于在电源和 VS 引脚之间提供低阻抗路径。 如果没有 D6、电源和 VS 引脚之间就会有一个10k 欧姆的电阻。 当需要低压运行(VS<5V)、此时 IQ 非常高并且10k 范围内的压降非常高、D6尤其有用。    

    第四个问题
    没有说明我可以看到的任何情况、但 LM74801是否不适合 CS 配置? 此外、LM74900在 CS 配置中可能不可用、因为其 VOUT 至 VS (-65至+5)正最大值较低。

    LM74801-Q1可用于 CS 拓扑。

     由于 LM74900-Q1器件内部架构、因此不能在 CS 拓扑中使用。  

    我正在为12V 和24V 车辆系统寻找未抑制的负载突降保护、必须提供负载突降保护-即在负载突降期间继续运行、同时针对 ISO7637-2和 ISO 16750-2中包括的所有瞬态和其他条件提供保护。  因此、负载突降意味着输入高达~202V、过电压持续~350ms。
    正常负载电流预计在1.5至2A 左右、但有时会上升至~7或8A。
    因此、我还希望将~9.5A 的过流关断电流作为安全特性。

    我们确实有一款器件将在几个月后发布、它可以在 CS 拓扑中工作、还具有过流和短路保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、
    在我的第二个问题中,我减去了错误的方式。
    您的回复非常有帮助。

    我对这款将在几个月内发布的新器件非常感兴趣、您能不能再分享一些信息?
    器件型号? 初始规格/数据表? 预期发布日期?

    您是否还可以推荐与 LM74800结合使用的过流保护芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我只能根据 NDA 与您共享以下信息。

    • 器件型号? 初始规格/数据表? 预期发布日期?

    如果没有保密协议、我们将在大约一个月之后的8月中旬在 TI.com 上提供该器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该有一个。。。 我们正在检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 请告诉我、我们是否有 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到该信息后、我还有另一个与 LM74800相关的问题:
    上周五我下载了适用于 LM74800的 TINA-TI 和 TINA-TI CS 瞬态模型-我将其加载到 TINA 并尝试运行它、但它包含其他组件(FET、二极管、电容器)的几个子电路模型、但这些模型并未包含在内、因此它不能在 TINA-TI 中运行...

    您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您可以将 原理图中的 FET、二极管替换为 TINA 中提供的 FET、以解决该问题。

    否则、您必须将要仿真的组件的 Spice 库文件导入到 TINA 中。 您可以参考下面的培训视频。

    将 SPICE 模型导入 TINA-TI (TM)仿真器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TINA-TI 的库中找不到任何合适的 FET、因此我下载了 PSpice for TI 和 LM74800 CS 模型 for PSpice、但在尝试运行时收到错误消息:
    ---------------- INFO (ORPROBE-3209):仿真配置文件:LM74800-Q1_CS_CONFIGURATION-TRANS----------------  
    INFO (ORPROBE-3183):正在运行仿真...
    **配置文件:"LM74800-Q1_CS_CONFIGURATION-TRANS" [ C:\data sheet\TI\slvmdb8\LM74800-Q1_PSPICE_TRANS_lm74800-Q1_TRANS-TRANS-pspicefiles\lm
    读数和检查电路
    错误(ORPSIM-16306):必须是一个双终端设备
    电路有错误...运行中止
    有关详细信息、请参阅输出文件
    INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止

    报告的错误对我没有意义、您能提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    让我来检查一下、然后给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在等待我们的法律/管理人员返回 NDA 的详细信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    我已 在私聊中与您分享了 LM7480-Q1的未加密 PSpice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:
    很抱歉、迟迟没有得到 NDA 详细信息。
    请参阅 NDA with Seating Machines 2020年07月07日 至85343 Effective 2020年07月07日、包括2021年3月12日和2021年9月24日的修订。
    我们对您之前在本次聊天中提到的新器件感兴趣:
    "我们确实有一款器件将在几个月后发布、它可以在 CS 拓扑中工作、还具有过流和短路保护。"

    您能不能私下与我们分享新的器件型号和初步数据表?

    此致
    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清一下、NDA 是 SEPIC 机器和 TI 之间的协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    让我们通过电子邮件参加本次讨论。