This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充满电的容量较低。 澄清了 DOD 已通过的 Q 和 QMax 已通过的 Q

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244266/bq40z80-lower-full-charge-capacity-clarity-on-dod-passed-q-and-qmax-passed-q

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我正在尝试对6S 和4S 系统完成 BQ40Z80的学习周期、但更新状态不会增加到05。 从我在论坛上读到的内容来看、这可能是由于 DOD 未达到我设计容量的90%。 我需要弄清楚寄存器 DOD 通过的 Q 和 Qmax 通过的 Q 的实际含义、以及它是否已完全连接到我的完全充电容量。 正如你可以在我的屏幕截图中看到的、我的完全充电容量滞留在2236mA 中、而另外两个值则接近6355 mAh。

我以2.12A 的电流为电池充电、充满电大约需要2小时、因此我很确定监测计读数的容量不正确。 额定容量为6800mA 六角左右

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    请附上之前和之后的学习周期尝试的 BQStudio 日志以及.gg 文件、供我们分析学习失败的原因。

    DOD0消耗的电荷是自上次 OCV 点以来消耗的电荷量、与 QMax 消耗的电荷相同、它是自上次 QMax 以来消耗的电荷。 在学习完成之前、应忽略完全充电容量(FCC)、因为它直接基于 QMax 和 Ra 表。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq40z80_5F00_4SChg.loge2e.ti.com/.../bq40z80_5F00_4sChgRLX.loge2e.ti.com/.../BQ40Z80_5F00_4SDsg.loge2e.ti.com/.../BQ40Z80_5F00_4SDsg2.log

    尊敬的 Wyatt:

    我有4S 电池的可用日志。 我无法在设备中持续记录、因此日志有点细分、但我已根据发生的情况对它们进行了标记、因此对您来说更容易。

    放电后我没有休息期的记录、但我要附加一张今天早上看到的寄存器屏幕截图、以便开始充电前参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    学习完成前应忽略全充电容量(FCC),因为它直接基于 Qmax 和 Ra 表。

    我关于下部充满电容量的主要问题是、在充电期间会设置 OC 标志、一段时间后停止充电。 正如您在下面的日志中看到的。
    e2e.ti.com/.../BQ40Z80_5F00_4SChg2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    在学习完成之前应完全忽略 FCC、在学习完成之前它不会影响实际容量、因此、如果您的设备具有保护功能、我建议禁用 OC 保护以及学习期间的所有保护功能。 或者仅提供不会干扰学习的 COV/CUV 保护。

    我仔细研究了您的日志、看起来 DOD0没有变化至少90%、这可能是您没有成功学习的原因。 它看起来确实很接近、似乎您放电了大约85%。 我还会确保电池单元平衡、这样您就能够获得通过的90%的电荷。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    我完成了我的4S 电池的充电、然后离开它来放松一夜。 电池约为4,073,408408640840884089 mV。 它们在充电后基本平衡。 当我对电池放电时出现问题。 电池1的电压下降速度比其他3稍快、因此我不断获得的 DOD0百分比更低。

    我将尝试另一个放电/充电周期、并对您进行大致相同的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    看起来它们可能通过电压实现接近平衡、但其容量平衡很可能不匹配、因此电芯1命中点会先于其他命中点终止。 采用更平衡的包装运行 Re 很可能会让您顺利完成学习。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    我将尝试用新电池更换损坏的电池。

    理论上、如果将设计容量降低一点、使 DOD0位于其90%的时间窗口内、我是否能够完成学习周期? 我知道这会不太理想、但我只想检查 DOD0是否不能达到90%是唯一的问题、因为我有两个电池组和电路板用于测试、所以我可以备用一个电池组进行实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    此电量监测计使用化学 ID 范围的绝对值、该值基于弛豫时的电压。 更改设计容量将不会使您获得成功的更新。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    是否有办法可以检查该值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhavil:

    引用此值的最佳方法是使用日志中的 DOD 值、DOD0是位于化学 ID OCV 刻度上0到2^14之间的值。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt、

    我订购了一些新电池并再次尝试了学习周期。 我现已取得06年的 LStatus。 如果我已正确阅读文档、我将不得不进行另一个充电-放电循环来获得 LStatus 为0E。 之后、我可以禁用 Impedence Track 算法并导出 GG 文件、然后我可以将其导入到将使用相同电池组的其他电路板中

    请更正我的错误。