主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
大家好、
我正在尝试对6S 和4S 系统完成 BQ40Z80的学习周期、但更新状态不会增加到05。 从我在论坛上读到的内容来看、这可能是由于 DOD 未达到我设计容量的90%。 我需要弄清楚寄存器 DOD 通过的 Q 和 Qmax 通过的 Q 的实际含义、以及它是否已完全连接到我的完全充电容量。 正如你可以在我的屏幕截图中看到的、我的完全充电容量滞留在2236mA 中、而另外两个值则接近6355 mAh。
我以2.12A 的电流为电池充电、充满电大约需要2小时、因此我很确定监测计读数的容量不正确。 额定容量为6800mA 六角左右