This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-Q1:启动异常

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250604/tps40210-q1-startup-exception

器件型号:TPS40210-Q1

E2E 您好:

我们采用 TPS40210-Q1设计电源。

我们发现 IC 在启动时输出的 PWM 信号中断。

Sch 和 TEST 波形如下:

我们想知道什么可能导致这种启动中断?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了:在 GDRV 处测量 PWM 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我认为此波形是正常的。

    请查看下面的图7-3。  

    与图7-3相比、 差异在于 t0处存在 PWM 信号。

    我认为这是因为 VSSE 在 t0时稍微高于0V、所以会有一些 PWM 信号。

    此致、

    冯志