This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:如何在 I2C 模式运行下处理 SWaP 和 DEQ1引脚

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249486/tusb1044-how-to-handle-swap-and-deq1-pin-in-i2c-mode-operation

器件型号:TUSB1044

您好!

我们的客户询问如何处理 SWaP 和 DEQ1引脚连接、以防他使用 TUSB1044作为 I2C 运行模式。

目前、他将2.2uF 电容器跨接 SWaP 和 GND、将 DEQ1和 VCC 两端的47至20k Ω 电阻器连接到 GND。

您能否检查这些引脚处理是否会在他的系统中引起任何问题或故障。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交换引脚应该正常、因为内部有 PD。

    对于 DEQ 引脚、 VCC 的高电平应为1k 或0欧姆、20k 至 VCC 处于未知状态。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我再确认一下。 即使客户在 I2C 模式下使用、他是否需要通过 DEQ1设置均衡?

    数据表的描述如下。

    7.4.5线性 EQ 配置
    TUSB1044接收器通道可控制上行和下行端口的接收器均衡。 接收器均衡增益值可以由滤波器 通过 I2C 寄存器或 GPIO。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 I2C,客户不需要设置 DEQ1引脚,他们应该通过 I2C 来设置。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     客户不需要设置 DEQ1引脚

    ->如果我们不需要 DEQ1引脚功能、为什么要严格定义 DEQ 电阻值? 是否可以在 DEQ1和 VCC 之间放置任何电阻器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 I2C、您可以选择使用 DEQ 引脚状态或使用您写入的值。 如果选择不使用 DEQ 引脚状态、您可以 将任何电阻器放在 DEQ1和 VCC 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    我来回顾一下下面所示的讨论。

    -交换引脚处理:如果使用 TUSB1044作为 I2C 操作模式,在交换到 GND 之间放置2.2uF 电容器是可以接受的。

    - DEQ1引脚处理:在 DEQ1 tp VCC 上放置47到20k 欧姆的电阻器是可以接受的,如果 TUSB1044用作 I2C 操作模式。

    如果不正确、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    最佳

    布赖恩