This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:对比 RTQ2130和 MPQ4432的优势

Guru**** 2384170 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250284/lmr43620-q1-advantages-compared-with-rtq2130-and-mpq4432

器件型号:LMR43620-Q1

大家好、

我们希望推广我们的 LMR43620-Q1、以代替 RTQ2130和 MPQ4432。

您能否帮助了解我们 与 RTQ2130和 MPQ4432相比是否有优势?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我在研究它。

    我会让你知道我想出了什么。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew、

    期待您的回复。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    与 RTQ2130B-QT 和 MPQ4432相比、LMR43620-Q1具有:

    • 超小的封装尺寸
      • LMR43620-Q1: 具有可湿性侧面的2mm× 2mm HotRod 封装
      • RTQ2130B-QT:2mm x 3mm WDFN-8SL 封装  
      • MPQ4432: 3mm x 4mm QFN-16封装  
    • 最低的最小开关频率能力
      • LMR43620-Q1:200kHz  
      • RTQ2130B-QT:2.1MHz
      • MPQ4432:350kHz  
    • 最低关断静态电流  
      • LMR43620-Q1:0.25uA  
      • RTQ2130B-QT:10uA (最大值、未列出典型值)
      • MPQ4432:1uA  
    • 最低非开关静态电流
      • LMR43620-Q1:1.2uA  
      • RTQ2130B-QT:1.1mA  
      • MPQ4432:10uA  
    • 扩频选项
    • 功能安全能力

    如果您有任何其他需求、请告知我们!

    此致、
    卡罗尔