This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:如何启用低功耗模式。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250478/bq25730-how-to-enable-low-power-mode

器件型号:BQ25730

大家好、

在禁用低功耗模式并将 LDO (REGN)设置为活动后、

如何重新启用 LPM? (寄存器设置方法、顺序等)

另外、如果您有任何其他问题、请告诉我。 (例如、如果 XX 上的电压大于 YY、则无法启用 LPM。)

[状态]

首先、将 I2C 地址设置为01h[7]并将 LPM 设置为禁用。
接下来、我们要将 LDO (REGN)设置为运行、I2C 地址= 01h[7]设为1b、并启用 LPM。
但是、REGN 的输出为6V、LPM 无效。

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    只要切换寄存器 EN_LPM 位、就应该启用低功耗模式。 但是、REGN 需要一段时间才能放电。  

    此致、