This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317EMP/NOPB 与 LM317DCYR 之间的区别是什么?

Guru**** 2533440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250489/lm317-what-is-the-difference-between-lm317emp-nopb-and-lm317dcyr

器件型号:LM317

LM317EMP/NOPB 与 LM317DCYR 之间的区别是什么? 我无法观察到各数据表之间有太大差异。

我看到  LM317EMP/NOPB 的交货周期很长、而 LM317DCYR 器件更容易获得。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我提供了两种器件之间的规格比较。 主要差异在于最小输出电压、压降电压和热阻。

    此致!

    T·尤尼泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tobias

    在我看来、主要的差异点是热阻和 PSRR。 LM317EMP/NOP8的热阻更好。 从您的表中很难判断 PSRR、因为它处于100kHz、用处不大。  LM317EMP/NOP8在120Hz 下性能明显更好、在这种情况下抑制市电线路频率更为重要。