This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:建议的布局查询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63602, TPSM63603EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248719/tpsm63602-recommended-layout-inquiry

器件型号:TPSM63602
主题中讨论的其他器件: TPSM63603EVM

对于芯片 TPSM63602、

数据表给出了推荐布局、但未将 VOUT 引脚连接到 FB 和 VLDOIN 引脚、

我想知道连接他们的建议方法是什么? 在另一层上使用过孔? 或外部迹线;

2对于两侧的 VIN、我应该在 PCB 板上自我连接还是它们处于内部连接?

3.若要将 VCC 与 PGND 相连,数据表要求提供高 品质 1-μF 陶瓷电容,是否会将 X5R 视为高品质电容? 例如  GRM033R61C105ME15D 是否足够好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    FB 通过另一层上的过孔连接到 VOUT。

    您说得对、VLDOIN 不连接任何东西。 根据应用所需的输出电压、它应该被连接至 GND 或 VOUT。 您可以通过过孔将其连接到 VOUT。

    2. 看起来它们连接在另一层上。 每个 VIN 平面上有3个过孔。

    3.使用更现代的数据表时,他们将高品质定义为 X7R 或更好。 我个人建议使用 X7R 或更好的电容器。 但是、TPSM63603EVM 确实使用了 X5R (EMK105BJ105KVHF)用于该设计、该设计并由我们的团队进行测试和验证。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的答复。
    您能否评论一下我之前提到的 GRM033R61C105ME15D? 这是一个 X5R 0201电容器: https://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A01X/G101/ENG/GRM033R61C105ME15-01A.pdf
    我正在使用此芯片将12V 转换为6.3V、并使用附件布局。 红色表示顶层;绿色表示顶部正下方的 GND 层;棕色表示下方的下一层。 您对此有何评论? 尤其是 VIN 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    是的、 GRM033R61C105ME15D 应该没有问题。  我相信日本的 MLCC 制造商如 Murata 或 TDK 能够提供可靠的零件。

    对于布局、它看起来不错。 我唯一的建议是调换 C84和 C82的位置。 这样、低 ESR 分量就会尽可能接近 VIN。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @安德鲁感谢您的建议,并更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gang、

    很高兴我能提供帮助。

    祝您度过美好的一天!

    谢谢。

    安德鲁