This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59621:-40°C 处的 TPS59621 OCP

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS59621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239009/tps59621-tps59621-ocp-at--40-c

器件型号:TPS59621

我们将 TPS59621用作 AMD E8860的主电源。  此 GPU 的标称电压范围为0.8V 至1.1V、并允许使用 VID 编程位来调节此电压。  我们遇到这样的情况:在-40°C 下运行此产品时、似乎在启动期间遇到"欠压"情况。  电压输出将下降、直到启用 OCP 并且电源将 PGOOD 置为无效。  当我们通过台式电源运行 GPU 时、我们不会遇到此问题。  TI 对于将 TPS9621与 AMD E8860配合使用的客户是否有任何经验?  有任何想法表明、为什么我们会在-40°C 的某些条件下出现压降。  如果有助于提供支持、我可以提供一份我们的电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以发送波形和原理图吗?
    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的波形。  在这种情况下、通道1 (黄色)是来自 TPS59621的 PGOOD、通道2 (蓝色)是1.1V VDDC 电压、通道3 (红色)是系统复位。  我还上传了电路的 PDF。  谢谢!

    e2e.ti.com/.../3386.Sheet4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您看到有多少器件存在此问题、工件与非工件的比例是多少? 如果您尚未尝试使用其他新器件进行 ABA 交换、可以吗?  它仅在-40 C 时失败、还是在温度下不会出现此问题? 您能否提供相同的波形、但器件工作吗?
    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -40°C 的故障率大约为75%。  到目前为止、我们已经测试了大约60个器件。  目前、我们正在努力更换不同批次的较新器件。  我们没有办法在芯片级别验证组件。  如果我们取出一张有故障的卡并在台式电源上对其进行供电、我们知道配置是有效的。  我将从另一张卡附加一张显示这3个信号的图像。  这是在更严格的时间尺度上完成的。  如果需要、我可以再次进行该测量。   

    您是否具有适用于 TPS 59621的 SPICE 模型?  我下载了 PSpice for TI、但它似乎未包含在包含的库中。  谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在其他具有相同故障率的温度下是否起作用?

    遗憾的是、 这部分没有 PSPICE 模型。  

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们仅在-40时才真正失败。  几乎所有的卡在室温下都能正常工作。  在-40时失败的卡片将在您预热后再次开始工作。  失败的中断通常会在-35°C 和-10°C 之间的某个位置开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是说当 IC 和/或电路板温度都预热时、它们将开始工作? 是否仅在一个电路板上发生、还是在所有电路板上发生?
    如果此问题仍然存在、我们可以发送器件进行测试。  
    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此帖子最近是否有任何活动? 请告诉我、我将接管支持工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好!

    很抱歉这里的响应出现延迟。  我们在深入研究这个问题后发现、这似乎与电源时序以及 TPS59621相对于另一个电源的供电方式有关。  我们正在进行修改以解决该问题。  您是否知道引脚35 (VR_ON)的输入阻抗与此相关。  非常感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3.3V 时、VR_ON 泄漏电流的最小值为8uA、最大值为25uA。 如需进一步的支持、请告诉我、或者如果您的问题已得到解答、请在问题解决后关闭相应的主题。

    此致