This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:开关 MOS 没有波形、REGN 具有6V

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246621/bq25703a-switch-mos-has-no-waveform-regn-has-6v

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:EV2400

大家好、

问题: 交换机部分无法正常工作、2块板是相同的问题。 但 REGN 的6V 良好。  客户正在尝试 捕获上电开始时 MOS 的 G 极波形、但没有波形。 测得的引脚电压如下:  

VBUS = 12V、SW1 = SW2 = 1.1V、BTST1 = BTST2 = 5.42V、HIDRV1 = HIDRV2 = 1.1V、LODRV1 = LODRV2 = 0V、REGN = 5.75V

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    客户是否能够提供寄存器转储?  状态寄存器和故障寄存器可能会报告此问题。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。

    寄存器读取如下:

    器件= 0x78
    0x00 = 0x0E
    0x01 = 0xe2
    0x30 = 0x11
    0x31 = 0x02
    0x32 = 0xb7
    0x33 = 0x02
    0x34 = 0x00
    0x35 = 0x00
    0x36 = 0x54
    0x37 = 0x4a
    0x38 = 0x20
    0x39 = 0x81
    0x3A = 0x00
    0x3B = 0x20
    0x20 = 0x00
    0x21 = 0xa0
    0x22 = 0x00
    0x23 = 0x00
    0x02 = 0x00
    0x03 = 0x00
    0x04 = 0xa0
    0x05 = 0x41
    0x0D = 0x30
    0x0F = 0x41
    0x25 = 0x41
    0x0A = 0x40
    0x0B = 0x1d
    0x06 = 0x00
    0x07 = 0x00
    0x09 = 0x00
    0x26 = 0x00
    0x27 = 0x89
    0x28 = 0x00
    0x29 = 0x00
    0x2A = 0x00
    0x2B = 0x00
    0x2C = 0x00
    0x2D = 0x00

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我注意到 BATFET 反向放置、我认为这就是问题的根源。 实际上、它应该在降压模式下工作、因为该 FET 需要满电、但在升压模式下不起作用。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    反向 PMOS 标示在原理图上、客户已调整方向、但仍然不起作用。  此外、HIDRV 的 G 极电压等于 SW1的电压。 这是否正常?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    您能否订购客户的 EVM 和 EV2400 (如果他们没有 EVM)、并让客户按照 https://www.ti.com/product/BQ25703A 上的用户指南进行 操作、以确保他们设置正确?

    同时、您能否让他们提供 VBUS、VSYS、VBAT 和开关节点的示波器捕获?

    此致、

    雅各布