This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630ARNXR

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250641/lmr33630-lmr33630arnxr

器件型号:LMR33630

您请检查我的设计、如果我使用12V 输入电压、则无法获得任何输出电压。 如果我输入5、8V 的输入电压、电源 LED 将开始亮起。  

感谢你的帮助。 我需要5V、3.3V、1.5V、1.02V

5V 应该首先工作。 我使用了您的参考设计,但我使用了2,2yH 和1400khz

我做了。 未看到任何错误。

此致  

卡尔-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl-Heiz:  

    首先、最重要的是 LMR33630、 需要 所有 Vcc 引脚上均为1uF 电容器。  如需更多信息、请参阅数据表第8页的9.2.2.8 VCC。 安装这些电容器后、请重新测试电路。  

    如果仍然无法正常工作、则最佳的启动位置是 U3  LMR33630、因为它连接到其他稳压器上的所有使能引脚。 我们需要波形的屏幕截图、以便更好地为您提供帮助。  

    祝你好运!

    丹尼尔