This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:断续模式时序图

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249543/lm25143-q1-hiccup-mode-timing-diagram

器件型号:LM25143-Q1

大家好、

LM25143-Q1的数据表显示了图 9.6. 如果计时图包括 Vout、Iout 和 Iout (CL)、则我的客户可以轻松地了解断续模式行为。

您能否在此线程中展示时序图、以解释基本断续模式行为和行为在9.3.15中描述的几种情况下的行为?

此致、taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki、

    让我看看这个、看看我们是否有它的内部波形。  
    否则、我可以在 LM25143EVM 上进行检查并使用断续波形图像报告。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki、

    请参阅下方断续条件下 VOUT 和 SW 的波形。  

    开关期间大约为400秒。 然后、由于器件仍然检测到输出电压短接至 GND、因此它将关闭并等待几个周期(测量值约为12.8ms)、然后再尝试再次启动。 这就是所谓的断续模式。

    此致、
    吉米