This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:SPICE 模型请求

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247796/tps51200-spice-model-request

器件型号:TPS51200

  SPICE 软件无法识别 TPS51200网站上的 SPICE 模型。 它们 在文件中包含随机字符。 请您给我发送一个正确的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    与我 从网站获得的模型相关的 SPICE 模型。 您能具体说明您打算使用哪种型号吗? 它只有一个吗? 或多个?

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    我尝试使用:

    TPS51200 PSpice 瞬态模型(修订版 A)
    SLVM068A.ZIP (38KB)- PSpice 模型

    和  

    TPS51200 PSpice 均值模型
    SLVM069.ZIP (30KB)- PSpice 模型

    谢谢。

    艾伦 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我从网站上得到了大多数文件可以正常工作。 但我确实遇到了关于其中一个的错误:  

    这是您看到和提到的误差吗?

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。  

    当您查看.lib 文件时、SPICE 无法识别一些随机字符。 请参阅以下内容:

    *
    *更新:已更改 VTT 的放电模式
    *
    *最终版2.00
    *发布到网络。
    *

    。 SUBCKT TPS51200 EN GND PGND PGOOD REFIN REFOUT VIN VLDOIN VO VOSNS
    $CDNENCSTART
    eee8c5c7a2bc4b01f045f303678664e7916da0bae22e8cb0bba041dd67c69ce448ea70148a9ac1670c8926c1ac5057c8ccfcd77bf87c9dce80009b400d04425
    86ab0b1949af3d65706b807646b8037180e6785f790e

    谢谢。

    艾伦 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    非常感谢细节! 我认为这是由于模型的加密。 我可以问一下您正在使用什么软件吗? 您是否正在使用 PSPICE for TI? 链接。  

    谢谢。
    字段