This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:启动频率

Guru**** 2534790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243201/ucc28c44-startup-frequency

器件型号:UCC28C44

嗨、团队,

我给大家写信、希望了解 UCC28C44的启动频率或原则  

由于 UCC28C44采用 RRT 和 CCT 配置的固定频率、因此您可以帮助在整个启动过程中直接检查频率是否为设置频率?

谢谢

此致

马美

谢谢

此致

马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、要将频率直接设置为 RT 和 CT 确定的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我们有一个基于 UCC28C44、RRT=15k Ω、CRT=1nF 的设计、应该是100kHz、因此 UCC28C44开关频率应该是50kHz 的一半。

    然而、在软启动阶段、频率不是固定的50kHz、而是实际超过200kHz。

    从您的角度来看、这是否正常?

    谢谢

    此致

    马美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 RTCT 引脚波形以查看此波形的呈现方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果长时间没有回复、我认为问题已经解决。 我将关闭该主题。 如果您需要支持、可以创建一个新主题。