This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A-Q1:输出电压设置

Guru**** 2782435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS748A, TPS748A-Q1, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242776/tps748a-q1-output-voltage-setting

器件型号:TPS748A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS748A、、、 TPS74801

您好!

通常,LDO 输出 Vout = VFB*(R1+R2,/R2)数据表中没有说明,剂量 tps748a Vout 应由 VFB、R1、R2设置?

是否有任何输出固定版本、即1.8V、1.1V、3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS748A-Q1输出电压由电阻分压器和 VFB 设置、具体如您所述:Vout = VFB*(R1+R2)/R2

    这是一款纯可调输出器件。  

    Br、  

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持!

    4.99KΩ 建议的 R1和 R2选择范围、对于 TPS74801、R2必须小于1 Ω 才能实现最大精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:  

    我重新启动了数据表、看上去没有针对 R1和 R2的建议范围。  

    Br、

    埃林