This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解决方案5VDC/2A

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5022, PMP20745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250712/solution-5vdc-2a

主题中讨论的其他器件:UCC28740LM5022

您好!

请 按照以下要求与我分享解决方案-

输入-(70-400) VDC

输出- 5V/2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    我们有多个控制器可以支持该功能。 下面是 WEBENCH 的一个示例。  

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我推荐任何参考设计或解决方案吗?

    我已经选择了一个器件 UCC28740并看到 WebBench 在25V-400VDC 下工作。我没有找到任何参考设计。

    请参阅链接

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwanath:

    UCC28740也可以使用。 我进行了检查、但我没有看到确切支持您的输入/输出要求的参考设计。 我找到的最接近的是 基于 LM5022的 PMP20745。  

    需要注意的一点是确保电压尖峰和振铃不超过控制器的绝对最大额定值、即700V。